Die optische Kohärenztomographie (OCT) ist eine nichtinvasive, hochauflösende optische Bildgebungstechnologie, die Querschnittsbilder aus Interferenzsignalen erzeugt
Seien Sie am 3. Februar 2021 dabei, wenn Experten von Edmund Optics zusammen mit weiteren Experten aus der Industrie erläutern wie die Nutzung von Licht die Welt verändern kann.
Objektive mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie
Die TECHSPEC® Objektive mit Festbrennweite der Cx-Flüssiglinsen-Serie von Edmund Optics bieten sowohl hohe Auflösung als auch schnellen elektronischen Fokus.
Free-space optical (FSO) communications wirelessly transmit data through the air using lasers. FSO promises to revolutionize broadband internet access.
Asphärische Achromate aus einem Material | Edmund Optics
Korrektur durch einzigartige Form chromatischer Aberrationen ⇒ Herausforderungen bei der Fertigung ✓ Vorteile der asphärischen Achromate aus einem einzigen Material ✓ Mehr Infos!
New optical filters are being developed due to the advancements in applications and technologies. Learn more about the future of filters at Edmund Optics.